This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:s 参数文件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1196634/cc2642r-s-parameter-file

器件型号:CC2642R

能否共享此 IC 的 s 参数文件或任何射频测量文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adhithiya、

    我目前正在与我的团队一起检查 s 参数文件的可用性。 我将尽快跟进您的请求。

    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adhithiya、

    遗憾的是、我们没有任何可用的 s 参数文件。 但是、   在 swra640的第9节(参见下图)中、您将找到匹配的阻抗、以便在平衡-非平衡变压器的输出端实现50欧姆。 或者、您可以在此处参考我们的参考设计 :https://www.ti.com/lit/zip/SWRC359、假设平衡-非平衡变压器输出端具有50欧姆匹配、并向后工作以实现器件的阻抗。






    此致、

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 LFB182G45BG5D920与 CC2642R 结合使用。 将平衡-非平衡变压器的平衡端口连接到 BLE IC 的差分传输线路的阻抗应该是多少? 您能否分享此测试用例的一些粗略计算或一些示例计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设您使用内部偏置、IC 的输出大约为42 +J21欧姆、因此您必须与共轭匹配。  但是、您列出的平衡-非平衡变压器 BPF 已与我们的 cc26xx 器件(差分或单端)匹配、因此无需任何匹配电路。

    Bun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我们可以  使用以下阻抗规格对来自 CC2642R 和 LFB182G45BG5D920的传输线路进行差分?

    以接地为基准的50 Ω 线路  

    差分线路之间的阻抗为100欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、 LFB182G45BG5D920 可用于单端或差分配置、CC2642R 器件无需匹配电路。

    Bun