This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:提示内存不足

Guru**** 666710 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1197205/cc2642r-q1-prompt-insufficient-memory

器件型号:CC2642R-Q1

启用器件扫描功能后、MR_EVT_ADV_REPORT 事件中会显示内存不足。、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 我们将研究您的查询、并尽快回复您。 同时、您能否提供您正在使用的 SDK 版本以及对多角色项目所做的任何修改?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IDE:CCS 版本:12.0.0.00009  

    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

    地址:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ble5stack

    我使用了 multi_role_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang 例程来配置扫描参数、如下所示。 为什么只能扫描我自己手机的蓝牙、而不能扫描其他手机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能回答这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题是否仍然是提示内存不足的问题? 很抱歉我感到困惑。 为什么其他手机不在这里。 您是否有监听器日志来了解另一部手机是否正在进行广播?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    提示内存不足问题已解决,我的串行端口的缓存设置似乎太小。 后一个问题是手机可以相互扫描、但设备无法扫描手机蓝牙的一部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    立即了解。 请帮助打开新问题的新 TT、如果已解决、请关闭旧 TT。 对于无法扫描其他移动电话问题、请提供监听器日志、我们需要确保其他电话是否在广告中。