This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:现场变送器应用

Guru**** 2546420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1197644/cc2652r-application-for-field-transmitter

器件型号:CC2652R

大家好、

应用要求如下所示、您能否帮助检查 CC2652R 是否适合此传感器变送器应用?

  1. HW 2SPI 1 I2C 12位 ADC 2 RTC 256KB 闪存64K RAM (不包括 SDK 大小) 2UART 16 GPIO、支持 RTOS 和 RT-thread
  2. 您能不能帮助提供 SDK 尺寸、以便在 CC2652R 上实现 BLE

此致、

苔丝  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    CC2652R 似乎选中了其用例的大部分框。 我建议参考 CC2652R 数据表 进行确认。 用于 CC2652R 的 SDK 是 CC13XX CC26XX SDK。 我建议客户尝试使用 LAUNCHXL-CC26X2R1下载并评估 SDK 。 该 SDK 包含使用 TI-RTOS、FreeRTOS 和无 RTOS 实现的示例。 如果客户对 BLE 感兴趣、我还建议他们浏览 SDK 中提供的 BLE 示例。 我们提供 了 SimpleLink Academy 培训 、可帮助客户了解器件、BLE 以及如何使用 SDK 来实施其应用。 最后、 BLE5-Stack 用户指南 提供了有关 SDK 和器件的非常有用的信息。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    非常感谢您提供的信息。 我想确认以下两个问题:

    1. 您能否帮助提供 SDK 尺寸范围、以便从实际应用中在 CC2652R 上实现 BLE? 客户需要64K RAM 来确保传感器变送器本身的历史数据存储不包括 BLE 功能。
    2. 我在 资源 浏览器中找不到 RT-thread 示例。 硬件支持该实现、对吧? 您对此主题有什么见解吗? 非常感谢。

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您对上述问题有什么见解吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    我对拖延表示歉意。 项目实际占用的大小在很大程度上取决于对项目、用例、角色等所做的修改 示例项目在未进行任何修改的情况下所用的闪存容量略高于其预期用例所需的闪存容量、因为项目可能包含特性和功能(双按钮菜单、UART、不需要的 BLE 功能等)。

    我们在以下链接中提供了一些线程示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ACZcysnfEPHIqBynPf0FvQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    我想澄清一点、器件支持的唯一 RTOS 是 TI-RTOS、FreeRTOS、而没有 RTOS。 RT-Thread 似乎是另一个 RTOS、但 SDK 仅支持前面提到的 RTOS。

    此致、

    1月