主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-CC2640R2
我有一个基于 multi_role 示例的项目、在该示例中、我获得了原因8和85子条款的默认自旋锁错误。
当我只有一个基于外设的简单 BLE 器件连接到 multi_role 时、就会发生这种情况、在几分钟到一小时的连接后、它会随机发生。
查看 HAL_ASSERT 定义会将原因8定义为 HAL_ASSERT_CAUSE_hardware_error。 我找不到详细的第85款。
如果您对85V 的子原因以及从何处开始查找问题提出任何建议、我们将不胜感激。