This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540EMK-USB:数据包监听器2版本1.10.0无法检测 CC2540EMK USB 软件狗

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198710/cc2540emk-usb-packet-sniffer-2-version-1-10-0-cannot-detect-the-cc2540emk-usb-dongle

器件型号:CC2540EMK-USB
主题中讨论的其他器件:CC2540CC2642R

我想 将 CC2540EMK 桥接至 Wireshark。 为此、我安装 了数据包监听器2 。 但我没有找到 CC2540EMK 的相应驱动程序。 我使用的是 Windows 10。

我在该主题中找到  了指向 TI Wireshark 数据包转换器1的下载链接。 但这是两年前的事。

您建议我使用什么来建立这种桥接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据包监听器2 应与 CC26xx 或 CC13xx 器件一起用作监听器。 它不能与 CC2540配合使用。 请参阅 https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER#downloads 上的"支持的产品和硬件"一节

    如果您想将 CC2540用作监听器、我建议您使用 https://www.ti.com/lit/zip/swrc045 (数据包监听器1)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@é ment、

    感谢您的快速回答! 我正在尝试检测和分析 BLE 数据。 此 TI Wireshark 数据包转换器1工作正常、但在 Wireshark 中未显示蓝牙数据。 然后、我会按照您的建议尝试数据包监听器1。

    此致、

    Ahmed Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、

    数据包监听器1正在与我一起工作。 但是、当两个器件之间建立连接(Android 手机和 Launchpadcc2640r2中的 NRF 连接)时、我无法看到蓝牙数据包。

    我认为、如果我同时使用数据包监听器2和 Wireshark 可能会更好。

    但我的问题是:CNA 我使用 Launchpad CC2640R2作为捕获器件、而不是 CC2540EMK?

    我认为最好将其作为新问题9问在主题中、您认为什么?

    此致、

    Ahmed Mohammed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="553595" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198710/cc2540emk-usb-packet-sniffer-2-version-1-10-0-cannot-detect-the-cc2540emk-usb-dongle/4520443 #4520443"]Packet Sniffer 1正在与我一起使用。 但是、当两个器件之间建立连接(Android 手机和 Launchpadcc2640r2中的 NRF 连接)时、我无法看到蓝牙数据包。[/quot]

    这实际上是可以预料的。 CC2540器件(与任何其他蓝牙 LE 器件一样)只能在一个通道上监听。 由于有三个主要通道、您实际上只有一个机会、超过三个通道可以看到连接的形成。 一个选项是设置外设仅在一个通道上进行广播、并确保监听器监听该通道。

    [引用 userid="553595" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198710/cc2540emk-usb-packet-sniffer-2-version-1-10-0-cannot-detect-the-cc2540emk-usb-dongle/4520443 #4520443"]我认为,如果我同时使用数据包监听器2和 Wireshark 可能会更好。

    好的、在这种情况下使用 CC2640R2或 CC2642R 作为监听器

    [引用 userid="553595" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198710/cc2540emk-usb-packet-sniffer-2-version-1-10-0-cannot-detect-the-cc2540emk-usb-dongle/4520443 #4520443"]但我的问题是:CNA 我使用 Launchpad CC2640R2作为捕获器件而不是 CC2540EMK?

    CC2540不能用作数据包监听器2的监听器。 借助数据包监听器2、CC2640R2可用作监听器。

    我希望这将有所帮助、

    此致、