主题中讨论的其他器件:CC2540、 CC2642R
我想 将 CC2540EMK 桥接至 Wireshark。 为此、我安装 了数据包监听器2 。 但我没有找到 CC2540EMK 的相应驱动程序。 我使用的是 Windows 10。
我在该主题中找到 了指向 TI Wireshark 数据包转换器1的下载链接。 但这是两年前的事。
您建议我使用什么来建立这种桥接?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想 将 CC2540EMK 桥接至 Wireshark。 为此、我安装 了数据包监听器2 。 但我没有找到 CC2540EMK 的相应驱动程序。 我使用的是 Windows 10。
我在该主题中找到 了指向 TI Wireshark 数据包转换器1的下载链接。 但这是两年前的事。
您建议我使用什么来建立这种桥接?
您好!
数据包监听器2 应与 CC26xx 或 CC13xx 器件一起用作监听器。 它不能与 CC2540配合使用。 请参阅 https://www.ti.com/tool/PACKET-SNIFFER#downloads 上的"支持的产品和硬件"一节
如果您想将 CC2540用作监听器、我建议您使用 https://www.ti.com/lit/zip/swrc045 (数据包监听器1)
此致、
您好、Cl é ment、
数据包监听器1正在与我一起工作。 但是、当两个器件之间建立连接(Android 手机和 Launchpadcc2640r2中的 NRF 连接)时、我无法看到蓝牙数据包。
我认为、如果我同时使用数据包监听器2和 Wireshark 可能会更好。
但我的问题是:CNA 我使用 Launchpad CC2640R2作为捕获器件、而不是 CC2540EMK?
我认为最好将其作为新问题9问在主题中、您认为什么?
此致、
Ahmed Mohammed
您好!
[引用 userid="553595" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198710/cc2540emk-usb-packet-sniffer-2-version-1-10-0-cannot-detect-the-cc2540emk-usb-dongle/4520443 #4520443"]Packet Sniffer 1正在与我一起使用。 但是、当两个器件之间建立连接(Android 手机和 Launchpadcc2640r2中的 NRF 连接)时、我无法看到蓝牙数据包。[/quot]这实际上是可以预料的。 CC2540器件(与任何其他蓝牙 LE 器件一样)只能在一个通道上监听。 由于有三个主要通道、您实际上只有一个机会、超过三个通道可以看到连接的形成。 一个选项是设置外设仅在一个通道上进行广播、并确保监听器监听该通道。
[引用 userid="553595" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198710/cc2540emk-usb-packet-sniffer-2-version-1-10-0-cannot-detect-the-cc2540emk-usb-dongle/4520443 #4520443"]我认为,如果我同时使用数据包监听器2和 Wireshark 可能会更好。好的、在这种情况下使用 CC2640R2或 CC2642R 作为监听器
[引用 userid="553595" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198710/cc2540emk-usb-packet-sniffer-2-version-1-10-0-cannot-detect-the-cc2540emk-usb-dongle/4520443 #4520443"]但我的问题是:CNA 我使用 Launchpad CC2640R2作为捕获器件而不是 CC2540EMK?CC2540不能用作数据包监听器2的监听器。 借助数据包监听器2、CC2640R2可用作监听器。
我希望这将有所帮助、
此致、