This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:执行"TI 闪存编程器"支持 CC2652R7

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, CC2640R2F, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199696/cc2652r7-does-ti-flash-programmer-support-cc2652r7

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F、 UNIFLASH、 闪存编程器

您好!

我尝试使用 CC2652R7运行一些测试、并被告知引脚分配与2642R1系列相同。

我们已在现有定制板上安装 CC2652R7取代 CC2642R1。

我无法使用 TI 闪存编程器1.8.2对其进行编程、它无法识别包含以下消息的芯片:

这个特定的闪存设置基于 cc2640R2F Launch Pad、使用它、我们可以对 cc2640R2F 和 CC2642R1芯片进行编程。

我还尝试过基于 CC2642R1的 LaunchPad、但仍然无法识别 R7芯片。

有人告诉我、我们可以使用 TI UniFlash 软件刷写 CC2652R7原型。 ( 我的 CC2652R7原型可能存在硬件问题、并且 UniFlash 上的间歇性闪存工作正常、因此我不想被这一事实误导)

我只想在纸上找出 TI 闪存编程器应该能够刷写 CC2652R7芯片还是需要某种更新?  换句话说、CC2652R7的闪烁是否与 CC2642R1有任何不同?

 

谢谢、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您让我们了解此问题。  我注意到、自2020年 v1.8.2以来、闪存编程器尚未更新、而 CC2652R7直到2021年底才发布。  目前、我已被指示相信 SmartRF 闪存编程器2不支持 CC2652R7、因此建议您改用 Uniflash。  我将与 SmartRF 工具团队核实是否有更新此工具的任何可能计划。

    此致。
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    谢谢 Ryan、这很好。

    我会假设我的硬件正常、并继续使用 UniFlash、UniFlash 看起来运行得很好。

    Ivan S.