This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Timer_setTime 中断安全?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199347/cc2652r7-timer_settime-interrupt-safe

器件型号:CC2652R7

大家好、

客户正在联系'timer_settime"函数、以查看其应用程序中的中断安全和使用安全。 调用函数来调整或禁用计时器 ISR 中的计时器是否会导致问题?

BR、

-rt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RT、

    TI-POSIX 用户指南 注意到 timer_settime 是一个阻塞调用。  它可以从主上下文或任务上下文运行、但 我不确定是否建议从 中断服务例程中使用。  我将请 TI-POSIX 专家提供其他反馈/意见。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI-RTOS 专家的反馈: TI-RTOS7和 FreeRTOS 都编写了 timer_settime 文件、这样它就明显具有从 ISR 上下文调用的正确函数调用  

    此致、
    Ryan