This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5 HCI 命令支持(在嵌入式系统(使用 Linux)上执行 HCI)

Guru**** 2547620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199494/cc2340r5-hci-command-support-execute-hci-on-an-embedded-system-with-linux

主题中讨论的其他器件:CC2340R5

尊敬的 TI 社区:

 我们希望在嵌入式系统(使用 Linux)上执行 HCI 命令以控制 cc2340r5。  

 我们尝试使用 hcitool 和 hciconfig、但它似乎不支持。

 您是否有人建议 在嵌入式系统(使用 Linux)上执行 HCI 以控制 cc2340r5?  或者是否有任何其他支持  hcitool/hciconfig 的固件?

我们使用的版本如下所示:

  • SDK:simplelink_cc23xx_sdk_6_40_00_21_eng
  • cc2340r5固件:host_test
  • 硬件:CC2340R5

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们提供了(仅限 Windows 版本) BTool。 BTool 包含在最新的 CC23XX SDK 版本(6.40和更高版本)中。

    最后、host_test 示例公开了蓝牙 HCI 兼容 API、其中的任何工具都应兼容。

    我希望这将有所帮助、

    此致、