This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:设置无线电测试的占空比

Guru**** 2690475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1196420/cc2564-setting-duty-cycle-for-radio-testing

器件型号:CC2564

你(们)好

我们使用 CC2564创建了一款产品、并通过了 FCC 和 CE 认证。 现在我们正在尝试通过韩国无线电认证、但他们要求我们在测试信号上设置占空比、以便他们可以测试驻留时间。 遗憾  的是、我在"CC256x_VS_HCI_Commands"或"CC256x 测试指南"中找不到任何合适的命令来设置占空比、因此在使用测试命令时、占空比始终为100%。

我已经阅读过一些类似文章、介绍了建议使用 SmartRF Studio 的不同芯片、但该软件不支持 CC2564。 例如:
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/559022/cc2541-certification-for-korea#pi320995=2

我们对这一点有点不满意,我们将不胜感激。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gustav、

    我很乐意研究这个问题、看看是否有一种简单的方法。 请给我一个时间来深入了解我们的一些文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gustav、

    因此、我已经浏览了有关这方面的所有文档、看不到使用这些命令调整占空比的任何方法。

    我之前曾在 这个 器件上看到过韩国认证的 e2e 帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您对此进行深入研究。

    本实验希望测量 BLE 驻留时间、而不是  BLE 调制中的 PER/BER。 是否建议我们在 CBT 测试期间测试驻留时间?

    如果我理解的一切都是正确的,我们不能用 CBT 测试来测试,我们就不能在韩国销售这种芯片。 将来是否会为此添加测试命令、或者我们是否必须更改芯片?

    此致

    古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gustav、

    我认为这可能是需要韩国认证的其他人所使用的解决方案 如果您的测试机构不接受该方法、则我们需要尝试不同的方法。 我将询问我的一些同事、看看他们是否帮助其他客户找到了解决方案。

    我将在两个工作日内向您更新我的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gustav、

    因此我找不到其他调节直流的命令、似乎我们不会开发任何命令。 如果使用 CBT 测试仪是不可行的、那么很遗憾、无法为韩国认证执行必要的测试  

    如果这最终成为一个阻碍因素、我们确实有其他器件、如果需要、我可以建议使用这些器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我们必须研究如何解决这个问题。