This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC264XR1 CCS 编译错误

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1197106/cc264xr1-ccs-build-errors

尊敬的先生/女士:

           我使用的是 code composer studio v10,也 使用了 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_20_00_52。 在该项目中 、我使用的是 cc264XR1板。 当我在 CCS 中构建项目时,它会显示一些错误。 很遗憾、我的链接文件被删除。 如何在 CCS v10中添加此文件? 在应用程序文件中、一些文件显示错误。 我 不知道如何解决这个问题。 在该文件中、板级密钥.h 文件与另 一个驱动程序文件链接。 如何消除此错误?  它还显示了一些未定义的错误。 我已附上下面的所有屏幕截图图像。 如果您有 解决此问题的方法、请告诉我     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将调查您提供的问题、并尽快回复您。 同时、我建议尝试导入一个新的 simple_central 项目、并从该项目获取链接文件并在您的项目中使用它。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、我的问题是如何将 SDK 板 key.c 文件与简单的中央项目链接起来  

    如果您提供图像、这将非常有用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ragu、

    我相信您最简单的解决方案是导入新的 simple_central 项目、然后切换应用程序文件(simple_central .c 等)

    此致、

    Rogelio