This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:有关固件老化时间的查询

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2651R3SIPA, LP-CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1195655/cc2651r3sipa-inquiry-about-the-firmware-burn-in-time

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

此主题与 查询相关。  

各位专家、您好!

关于烧录固件以进行大规模生产、客户了解 TI 建议将 UNIFLASH 与 XDS100/XDS200配合使用。

客户想知道将固件写入 CC2651R3SIPA 模块需要多长时间。

 例如,在“Project Zero”的情况下,将固件写入带有 XDS100的 CC2651R3SIPA 模块需要多长时间?

然后,如果您能分享 XDS200的结果,我们将不胜感激。

 

因为我 还没有 LP-CC2651R3SIPA。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    感谢您与我们联系。 我们将调查您提供的问题并尽快作出响应。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    可以对此进行任何更新吗?

    如果您能就客户的询问分享您的建议/意见、我们将不胜感激。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    很抱歉耽误你的时间。

    我们 完成了一些有用的测试、以得出在我们的器件中烧录映像的吞吐量是多少。

    software-dl.ti.com/.../appnote-debug_probe_performance_results.html

    我会使用这些基准来了解您的应用的开发时间。

    此致、

    Rogelio