This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:有关固件老化时间的查询

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2651R3SIPA, LP-CC2651R3SIPA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1195655/cc2651r3sipa-inquiry-about-the-firmware-burn-in-time

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

此主题与 查询相关。  

各位专家、您好!

关于烧录固件以进行大规模生产、客户了解 TI 建议将 UNIFLASH 与 XDS100/XDS200配合使用。

客户想知道将固件写入 CC2651R3SIPA 模块需要多长时间。

 例如,在“Project Zero”的情况下,将固件写入带有 XDS100的 CC2651R3SIPA 模块需要多长时间?

然后,如果您能分享 XDS200的结果,我们将不胜感激。

 

因为我 还没有 LP-CC2651R3SIPA。 请问您的专家对此有什么建议/意见吗?

此致、

宫崎