This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:一些扫描问题。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199929/cc2652r-some-scanning-issues

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

以下是客户的请求:

在 cc2642中、使用 SDK_5_20。multi_role 项目找不到扫描结束事件。 客户需要设置连续扫描、但当他设置扫描参数时、它只能扫描一段时间、然后停止扫描。  他希望在停止 扫描事件中重新启动扫描,但没有此类事件。  如果没有扫描结束事件、他如何设置连续扫描? 假设扫描窗口为100ms、持续时间为10s、扫描间隔为1s。 我当前验证的结果是它只持续10秒。 扫描持续时间将结束、但结束后没有任何事件进入禁用事件


2.  当他测试低功耗时,为什么在注释外设初始化时不能进入? 他只能通过删除 SysConfig 中的外设配置来测试低功耗。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick