This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:PCB 天线设计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1200358/cc2642r-pcb-antenna-design

器件型号:CC2642R

PCB 迹线天线与 CC2642R 搭配使用。 作为电流选择、SWRU120D 被选作目标设计。 但是、正如参考设计中所检查的那样、文档"swr034c"中的 dxf 文件使用了错误的参数。 它看起来像是 dxf 错误地使用单位 inch 来替换 mil。 同时、光绘文件中的单位是正确的。

您能否检查它是否正确?

如果有、请向我提出您的建议。

Thnaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiusheng、

    我查看了 DXF。 图的预期刻度看起来是1000:1英寸、因此单位实际上以密耳(1/1000英寸)为单位。 DXF 在没有定义比例时是无单位的。

    对于光绘文件、如果您使用的是 Gerbtool 或类似的查看器、则应能够选择要使用的单位。

    我查看了提供的两个文件、它们彼此同意、可能存在2或3密耳(1/000英寸)的差异。

    -Jake