Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564
主题中讨论的其他器件: CC2564
您好!
我们目前面临音频呼叫问题。
我们使用具有辅助模式固件的 CC2564MODA 模块、因为我们需要通过 I2S 向连接的 DSP 提供音频数据。
我们将在具有 BlueZ 堆栈的 Linux 下运行它。
因此、我们实施了所需的供应商命令、以根据我们的需求加载固件并配置模块、包括 PCM 接口。
到目前为止、它适用于 A2DP 和 HPF。
但是、在某些特定情况下、我们在为设备提供呼入电话时遇到问题。
我们的器件会对呼叫进行信号化和接受、看起来就像 SCO 信道已建立、但有时我们无法在 PCM 接口上获取音频数据。
接口保持未激活状态。 没有时钟处于活动状态。
根据我们的测试、问题似乎以某种方式与 CC2564MODA 的状态相关联。 如果它以前处于 A3DP 流模式、则可能会出现此问题。
因此、我想问您、在接受来电和重新配置系统时、我们是否需要考虑任何限制因素。
附件您可以找到从这种情况下生成的轨迹。 它显示了第一个呼入呼叫、我们的设备已标记并接受了该呼叫、但 PCM 上没有语音。 我通过在 PCM 接口上执行的跟踪验证了这一点。
挂断后,我们重复了该过程,第二次尝试成功。
目前、我们猜测可能会等待任何额外的信号、但对这两种情况的比较并未显示明显的差异。
您可能可以查看日志并分享您的意见?
此致、
Adalbert