This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:服务发现和写入数据

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1200234/launchxl-cc2640r2-service-discovery-and-writing-data

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

我正在关注 SimpleLink Academy for CC2640R2、并正在研究定制配置文件。  在任务3中、它指示连接并执行 服务发现、它应如下表所示:


如何进行服务发现?  我尝试在 Code Composer 中搜索如何操作、但在网上找不到任何内容。  是在 iPhone 上使用 SensorTag 应用还是使用 BTool?   

然后在任务4上、它会提示、在代码中 、添加服务后、向添加调用  SunlightService_SetParameter(YOUR_PARAM_IDX, YOUR_LENGTH, &yourFourByteArrayWithSomeValue).




我假设这意味着在 ProjectZero_init()函数中。  我不太确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 iOS LightBlue 应用或 Android NRF Connect 应用程序进行服务发现。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要执行服务发现、您需要使用可以具有 GATT 表的器件。 如果要使用 BTool、则需要另一个器件作为用于项目的集中器件。 第一个选项允许您使用 BTool 查看任务3上显示的 GATT 表。 您可以在 SDK 上找到 BTool exe。

    对于任务4、我提醒您可以找到 SLA 上代码的解决方案(在任务1中)。 是的、您需要在添加服务后添加此功能。

    此致、