This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:有关吞吐量/性能的查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2651R3SIPA, CC2651R3SIPA, CC2651R3, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199859/cc2651r3sipa-inquiry-about-throughput-performance

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3CC2642R

各位专家、您好!

我们的客户对 CC2651R3SIPA 感兴趣、因为 BLE 支持2M LE 模式。 客户现在开始使用 LP-CC2651R3SIPA) PROJECT_ZERO 评估它。

  1. 首先、他们想知道 TI 已经测量的实际吞吐量/性能。 请听我说。
  2. 如果客户希望自己测量此性能、客户应如何准备环境。 ? 请您就此提出建议/意见吗?
  3. 然后、如果客户在不久的将来使用2M LE 模式验证 PROJECT_ZERO、客户应该怎么做?

如果您愿意分享您对这些问题的建议/意见、我们将不胜感激。

关于当前系统、客户使用的是蓝牙经典模块(SPP 配置文件)、他们正在传输10-100kB 数据。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    感谢您的参与。 请注意、CC2651R3SIPA 是一款低功耗蓝牙器件(不是经典蓝牙)。 此器件提供了与 SPP 配置文件类似的示例、但这些示例与蓝牙经典 SPP 配置文件不兼容。

    假设这些点很清楚、您可以参阅此处提供的吞吐量示例: https://github.com/TexasInstruments/ble_examples/tree/simplelink_cc13x2_26x2_sdk-5.10/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ble5apps

    请注意、此示例适用于 CC2642R -它与 CC2651R3非常相似、应提供类似的吞吐量性能。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    感谢您分享评论和这些示例项目。

    对于低功耗蓝牙、是的、客户知道它与蓝牙经典 SPP 配置文件不兼容。 我将很快分享这些信息。

    顺便说一下,关于 throughput _central/peripheral 项目,您是否计划将它们转换为 CC2651R3?

    因为这些项目对我们的客户很有帮助。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    [引用 userid="38951" URL"~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199859/cc2651r3sipa-inquiry-about-throughput-performance/4526015 #4526015"]

    顺便说一下,关于 throughput _central/peripheral 项目,您是否计划将它们转换为 CC2651R3?

    因为这些项目对我们的客户很有帮助。

    [/报价]

    感谢您告诉我这一点。 我们将考虑该反馈。

    此致、