This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc264xR1工程编译错误

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1198500/cc264xr1-project-build-error

尊敬的团队:

   

         当我构建这个项目时、我会遇到这种错误。 我不知道 如何解决这个问题?

您是否知道如何解决这个未解析的符号仍然存在错误,如果您知道答案,Plz 告诉我。 我已附上下面的图片、

谢谢、此致、

Ragu RAM S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    恐怕我们看不到您发布的图片。

    另外、请确保复制错误名称/描述、因为这样 E2E 就可以为您提供正确的主题。

    感谢您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以在此处复制粘贴错误说明吗?  

    谢谢、此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于未提供处理您的问题所需的详细信息、我恐怕必须关闭此主题。

    如果仍需要我们的帮助、请打开新主题并确保提供错误描述、以便我们的工程师能够提供帮助。

    感谢您的理解。

    此致、