This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:cc2650 Launchpad

Guru**** 2460730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651P3, CC2650, LPSTK-CC1352R, CC2650STK, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1199386/cc2650stk-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件:CC2651P3CC2650SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKCC1352RSysConfigTI-RTOS-MCU

你(们)好。

我正在尝试使用 cc2650 Launchpad 从 PPG 传感器读取和显示数据。 因此、我在 SimpleLink CC13xx CC26xx SDK (6.40.00.13)中搜索 I2C 控制示例代码。 但是、尽管安装了 SDK、但我似乎无法找到有关 cc2650 Launchpad 的任何信息。 相反、我找到了有关 LP_CC2651P3和 CC26X2R1_LAUNCHXL 的信息。 我是否可能忽略某些内容? 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。 恐怕 CC2650与 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 不兼容

    请参阅 https://www.ti.com/lit/swru393、并使用 https://www.ti.com/tool/download/BLE-STACK-2-Xhttps://www.ti.com/tool/TI-RTOS-MCU

    请注意、TI 推荐使用 CC13x2/CC26x2 (与 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 兼容)以实现更多功能。 您还可以查看 用于 CC2650STK 增强版的 LPSTK-CC1352R。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您回来。 我相信我下载的 SDK (SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK)包含 BLE-STACK-2-X 和 TI-RTOS MCU、因为我能够在子文件夹中找到它们。 但是、在深入了解 BLE 之前、我希望读取和控制 PPG 传感器。 因此、我非常希望获得 I2C 的示例代码。 之后、我尝试使用 C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\nortos\CC1352R1_LAUNCHXL 中的 CC1352R 代码。 但是、我在使用 SysConfig 时遇到了问题。 您能否指导我如何将 SysConfig 板从 CC1352R1更改为 CC2650? 我无法在 Resource Explorer 中找到它。 非常感谢您的帮助。 注意:cc1352r1的 I2C 代码与 cc2650 Launchpad 兼容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 不支持 CC2650。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请指导我如何使用 SysConfig for CC2650 Launch Pad? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请指导我如何使用 SysConfig for CC2650 Launch Pad? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysConfig 不适用于 CC2650。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 在这种情况下、您能否建议我开始使用 CC2650 Launchpad 通过 I2C 控制 PPG 传感器? 我注意到、您建议的先前 SDK 未包含任何 I2C 示例代码。 我是否可以改用 RTOS Config 并使用它生成代码并将其导入到 CCS 中? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 CC2650的使用方法、请参阅 https://www.ti.com/lit/swru393、并使用 https://www.ti.com/tool/download/BLE-STACK-2-Xhttps://www.ti.com/tool/TI-RTOS-MCU。 您将在此处找到所需的示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、尽管按照您有关开始使用 cc2650 Launchpad 的说明操作、但我还是遇到了几个新错误。 我使用的 CCS 版本似乎不支持 Tirtos、即使在安装了可用的最旧版本(V9)之后、我仍然有问题。

    此外、我注意到 cc2650是一款相对较旧的产品。 有鉴于此、您能否推荐一款与 cc2650具有相同功能但具有更兼容编码环境和示例代码的更新型器件(EVM)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看 LPSTK-CC1352R

    此致、