This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:在实施 CC2340R5器件以与 Amazon Alexa 配合使用时、请提供任何注意事项

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1229255/cc2340r5-please-provide-any-notice-while-implementing-cc2340r5-device-to-work-with-amazon-alexa

器件型号:CC2340R5

大家好、

客户正在外设上评估 CC2340R5。 它需要与 Amazon Alexa 配合使用。 客户询问是否有任何关于 CC2340R5软件开发的事情需要处理? 还是客户需要从 Alexa 获得支持?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    支持 Amazon Alexa 的器件往往具有低功耗蓝牙功能、因此 CC2340R5应能够像任何其他低功耗蓝牙器件一样与其连接并与其交互。 但是、如果客户实施由亚马逊直接设计或支持的任何自定义或专有配置文件/服务、则他们应直接联系亚马逊以获得这些配置文件的支持。 我们可以帮助解决他们可能遇到的一般低功耗蓝牙问题、但任何有关专有服务的具体问题都应发送给亚马逊。

    此致、

    1月