This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:我可以使用外部环路天线进行 BLE 传输吗、如图所示。 在选择参数时、我应该注意哪些参数?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1226012/cc2640r2f-can-i-use-external-loop-antenna-for-ble-transmission-as-shown-in-the-image-and-what-parameters-should-i-take-care-of-while-selecting-the-one

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPACC2640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    我认为这是可能的、但我没有类似于我可以推荐的天线设计。 您可能会对我们的天线选择应用手册: https://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf 该文档介绍了不同类型天线的权衡标准和注意事项。 该指南主要介绍 PCB 天线、而开头的一般注意事项和概述涵盖了天线设计的许多关键注意事项。

    从可制造性的角度来看、使用芯片天线或 PCB 天线是最一致且最易于制造的方法。 在尝试设计定制天线实现方案时、请务必考虑制造成本和复杂性。  

    您也可以考虑使用 CC2651R3SIPA https://www.ti.com/product/CC2651R3SIPA 之类的器件 、它具有包括天线在内的完整独立解决方案。 这有助于控制系统尺寸并简化整体设计。

    谢谢。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jake、

    感谢您的答复、我浏览了您建议的应用手册、它对您非常有帮助。 我选择外部天线的原因是减小 PCB 尺寸、您正确地建议该天线虽然可以减小 PCB 的尺寸、但会增加成本、并增加量产阶段对外部天线的依赖性。 在阅读本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf 时、我发现与单端天线相比、差动天线需要的元件非常少、因为它不需要平衡-非平衡变压器网络。 那么、我可以在我的设计中使用与 cc2640相同的差分天线吗? 以及在哪里可以找到相关的参考设计指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    我们没有 CC2640R2的折叠偶极设计、理想负载也不同、因此上述参考设计无法正常运行。 为了减少组件数量 、您可以改用数据表中的单端设计:

    杰克