This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:参考原理图、布局和 BOM

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, CC2340R5, CC2340R2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1227367/cc2340r5-reference-schematic-layout-and-bom

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R2

是否提供 CC2345R52E0RKPR (QFN40) 或 CC2340R52E0RGER (QFN 24)参考设计的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP-EM-CC2340R5的设计文件可在其页面中找到、网址为:

    www.ti.com/.../LP-EM-CC2340R5

    希望这对您有所帮助。

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael
    谢谢您的讲解
    最后两个问题
     CC2340R2是否有类似的参考设计文件 ?CC2340R5示例是否同时涵盖这两种设计文件?
    2. CC2340R2 和 CC2340R5是否都已大批量生产?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我们目前唯一的参考设计是我之前介绍的。 尚未发布的产品可能有变体、因此我目前无法评论其他器件变体。 抱歉。  

    2. CC2340R5已发布并投入生产。 我无法评论尚未发布的产品。

    此致、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    很有帮助