This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:CC2650MODA 支持哪个蓝牙版本?

Guru**** 2770865 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2652RSIP, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1226497/cc2650moda-cc2650moda-which-bluetooth-version-does-it-supports

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2652R3P 无线模块

您好!

我计划将 CC2650MODA  用于我的设计。 我的要求需要 BLE v5.0或更高版本。 当我查看 CC2650MODA 数据表时、它会显示 BLE v5.1、在查看 TI 网站时、它会显示 v4.2。

好的、请告诉我它支持哪个蓝牙版本? 如果不支持 v5.0或更高版本、那么请推荐具有同样特性的替代版本。

此致、

桑迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    CC2650MODA 仅支持低功耗蓝牙4.2、您应该考虑使用  当前支持低功耗蓝牙5.2的较新 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 产品。      可提供系统级封装器件、如 CC2652RSIP、用于产品评估的 LaunchPad 和经认证的3P 无线模块。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    CC2652R 系列不附带集成天线、您能向我推荐一些具有集成天线的蓝牙 v5.0或更高版本模块吗?

    此致、

    桑迪普   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在3P 无线模块 Excel 电子表格下载中提供。

    此致、
    Ryan