主题中讨论的其他器件: CC2340R5
您好、团队成员:
我尝试了瑞安提到的步骤,完全是在随附的帖子。 但是、我看到的日志如下所示。 我还使用 CCS12.3.0作为该帖子的 OP。
您能帮助了解我在解锁 CC2340的过程中是否犯了错误吗?
Cortex_M0P:闪存加载程序:CC23xx_flash_library_version 3.17.09.20
CS_DAP_0:GEL 输出:仅当将无效的 CCFF 编程到 Loki Low Plus PG2.0中时才应使用此 GEL 脚本。
在@此权变措施之前、预计 CCS 会丢弃错误代码@-614或 -615!
CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误-615 @ 0x0)目标未能看到格式正确的 SWD 标头。 到目标的连接也许不可靠。 尝试降低 TCLK 设置、然后再重试。 (仿真软件包9.11.0.00128)
CS_DAP_0:GEL 输出:DAP 内核已连接! 编程一个缺省 CCFG 来解除对器件的阻断。。。
无法计算 UnblockLokiLowPlusPG2()。
找不到寄存器:CFGAP_DEVICEID
在 GEL_EvalOnTarget ("CS_DAP_0"、"REG"::CFGAP_DEVICEID")[cc23xx_util.gel:15]
at ReadDeviceId()[cc23xx_util.gel:44]
位于 IsCC23x0R5 ()[cc23xx_util.gel:26]
位于 IsCC23xx ()[cc23xx_dap.gel:33]
在 EnterSaci()处[block_loki_low_plus_Pg2.gel:55]
at ProgramValidCcfg ()[UNBLAUNCH_LOKI_LOW_PLUS_Pg2.GEL:23]
在 UnblockLokiLowPlusPG2()
此致、
Shashank