This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:[CC2340R5]在 SMART RF studio v8.1中选择的器件可以检测到 CC2340r5,但进入无线电控制面板后,目标显示"不可用"。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1226942/cc2340r5-cc2340r5-the-device-selection-in-smart-rf-studio-v8-1-can-detect-cc2340r5-but-enter-the-radio-control-panel-the-target-shows-none-available

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好、TI 专家。

上周、我们生产了50台 CC2340R5模块 PC、TI 为我们提供了50个芯片、即 XCC2340R5、从 uniflash 读取为版本 B、

下载 smart RF studio v8.1后、可以在选择器件时检测到 CC2340R5、如下图所示。


但进入无线电控制面板后、我们必须进行 CW 测试、目标会显示没有可用的内容。

如何解决该问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新信息、
    在 XCC2340R5版本 B 中、在输入 SMART RF Studio v8.1的器件选择后、无法检测到该状态、但如果使用版本 A 芯片、可以在器件选择中检测到该状态、但无法在无线电面板中检测到该状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weli、

    通常、此行为表示 CC2340R5硬件和 Smart RF Studio 8软件之间存在不匹配。  在线发布的 Smart RF Studio 8 v1.0仅支持 CC2340R5 PG2.0 (修订版 B)硬件。   在线发布的 Smart RF Studio 8 v1.0仅支持 CC2340R5 PG2.0硬件。   通过 TI 安全资源门户提供的 Smart RF Studio 8 V0.x 仅支持 CC2340R5 PG1.0 (修订版 A)硬件。  我已确认、如果将 PG1.0硬件与 Smart RF Studio 8 v1.0配合使用、您提供的行为是预期行为。  与 Smart RF Studio 8的在线发布版本连接时、我的 PG2.0硬件没有任何问题。  您能否确认您的器件是否可以使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK进行编程/运行、以及 CCFG 是否已正确编程?  我同意 Uniflash V8.3应能够说明修订版 A/1.0和 B/2.0之间的差异

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家!

    是的、我可以 使用 SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 进行编程/操作、并且 CCFG 已正确编程。

    Rev A 和 Rev B 都可以使用此 SDK。

    谢谢。