This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:如何使用 SysConfig 生成板级配置文件并将其添加到 quot;simple peripherals"项目?

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1224875/cc2640r2f-how-to-use-sysconfig-to-generate-a-board-file-and-add-it-to-the-simple-peripherals-project

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC2640

大家好

我有一个 CC2640R2 LaunchPad、我想通过我的智能手机控制 CC2640R2 LaunchPad 上的 GPIO 和 SPI。

我使用 SysConfig 生成一个板级配置文件、并将其添加到"简单外设"项目中。 我的步骤如下:

1、 导入简单外围项目。

2.used  SysConfig、用于生成板级配置文件。

e2e.ti.com/.../2746.Board.ce2e.ti.com/.../1732.Board.h

将代码添加到 Board.h

4.Compiled 出现以下错误:

 undefined           first referenced                                                                                       
  symbol                 in file                                                                                            
 ---------           ----------------                                                                                       
 CryptoCC26XX_config C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/source/ti/drivers/lib/drivers_cc26x0r2.aem3<CryptoCC26XX.oem3>
 TRNGCC26XX_config   <whole-program>                                                                                        
 
error #10234-D: unresolved symbols remain
error #10010: errors encountered during linking; "simple_peripheral_cc2640r2lp_app.out" not built

我不知道如何处理这些错误、如果能得到您的回复、我将非常感谢。

e2e.ti.com/.../0363.simple_5F00_peripheral_5F00_cc2640r2lp_5F00_app.zip

此致、

TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TDY:

    我不确定 如果您确实在使用 cc2640 Launchpad、为什么要在板级配置文件中添加#define cc2650EM_7ID。 使用未经修改的导入示例时是否会发生编译错误?

    要执行的操作是 、通过更改特性值和在特性值发生变化时分配函数来轻松实现。 为了进行深入的解释、我建议运行自定义配置文件 Simple Link Academy 并修改函数来控制 GPIO 或 SPI 事务。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGoGmWjxwKBGDmIc87YAAw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC2640R2SDK__7unKOT8__LATEST

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: Rogelio

    非常感谢您的答复。

    未添加代码"#define cc2650EM_7ID" 将导致编译失败。

    我研究过 自定义配置文件 Simple Link Academy。但任务 3我不知道如何完成。 将代码添加到哪个文件中? 代码是如何编写的?

    我很高兴收到您的来信。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的错误、您可以将 CryptoCC26XX_CONFIG 和 TRNGCC26XX_CONFIG 从原始板级配置文件复制到 SysConfig 生成的板级配置文件。

    此外、您 不可以使用 SysConfig、也可以继续创建预期的应用程序。

    -kel