This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC256X-认证:QDID

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1224215/cc256x-certification-qdid

器件型号:CC256X-认证
主题中讨论的其他器件:CC2564C

您好!

你好。  

我希望 CC256x 的控制器子系统 QDID 不基于已撤回的蓝牙规范。 您是否有比 swra752中显示的自2022年9月起新的 QDID 设置?

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我认为这些5.1规格的 QDID 是您正在寻找的:  

    控制器子系统: https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/139784

    组件: https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/102416

    主机子系统: https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/134075

    将来、您 应该能够在 Bluetooth SIG 的网站: https://launchstudio.bluetooth.com/上找到所有公开列出的 QDID

    此致、

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我认为 Launch Studio 搜索功能可能对我来说并不完美、这就是为什么在查看时没有找到这些 QDID 的原因。

    我看到控制器 QDID 参考适用于 CC2564C。 您是否适合 CC2564B? 如果我没有错,这将取代 QDID 58852,因为最后一个是基于撤销的标准。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我们没有或计划为 CC2564B 的最新规范创建 QDID。 如果客户希望创建新产品、则应改用 CC2564C 及其相关的 QDID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    你好。  我想您没有什么比蓝牙4.1规范更新的规范、而不必满足最新的规范?

    请告知。 非常感谢。

    此致、

    雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ray Vincent:

    否、除了4.1规范之外、我们没有任何适用于 CC2564B 的 QDID。 较新的任何内容仅适用于 CC2564C。

    此致、

    但以理