This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:检查固件文本文件输出的地址区域

Guru**** 2611325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1225553/cc2640r2f-check-address-area-of-firmware-text-file-output

器件型号:CC2640R2F

大家好、TI 支持团队

生成文本文件固件后。  文本文件固件的哪个地址区域是应用程序的区域?

此致、

 

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    文本文件包含应用程序存储器、地址从0x0000开始。  "应用领域"一词具体是什么意思?  通过研究命令链接器(*。cmd)和输出*。map 文件、您可以了解更多内容。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    我需要通过检查第一个地址到结束地址来获取用于 GangPro-Arm 和内部程序具有校验和或 CRC 的文件。

    但是、我不确定文本文件中固件的结束地址、它使用了某个地址或在文本文件中使用了所有地址。

    以及校验 CRC 的最后一个结果。 我需要比较"Calculate from GangPro-Arm"和"Calculate from File"(CRC SHA)。

    谢谢!

    Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用基本乘法或解释*。map 文件以发现结束地址。  您必须就 CRC 地址范围与 Elprotronic 联系。

    此致、
    Ryan