This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 BLE-器件控制面板(离线)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1225299/cc2541-cc2541-ble-device-control-panel-offline

器件型号:CC2541

我们在产品中使用了 CC2541蓝牙芯片。

我们已经生产了采用 CC2541的产品。  

我们希望 使用 SmartRFtm Studio 7 V2.17.0测试 cc2541芯片

然后选择2.4GHz CC2541 BLE 模式。

和连接设备产品、但设备 sontrol pChannel 说"(离线)"

底部标记还显示 CC254 BLE 器件控制 PANNRL 为"未连接"、之后显示为"离线模式"和 "无线电状态 N.A"。

原因是什么以及如何采取行动。

请告诉我如何尽快解决这个问题。

非常紧急。

请快速帮助我。

此致。

Solomon Min

电子邮件: solomonmin@korea.com

       khmin@sdcc.kr

HHP:82-10-5085-5008.

KAKOTALK ID: SOLOMONMIN