This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK:缺少 SDK 下载页面

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1224635/simplelink-cc13xx-cc26xx-sdk-sdk-download-page-is-missing

器件型号:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK

CC1352 SDK 下载页面缺失(www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK)。 这种情况已经发生了几天。

通过查看 SDK 产品页面(https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK#downloads)、我发现旁边没有"Download Options"按钮 "SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK — SimpleLink CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK)" 条目。

这是不是被移动了…… 或者这是误差吗?

非常感谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    这已经转移到一个共同的  低功耗连接 SDK 下载页面:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK

    。  SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 链接到 SDK。

    感谢您标记这一点、在接下来的几天里、这一点应该会更清晰。

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我不知道这个变化。

    我已下载并正在安装您所指的最新 SDK。 虽然网站上的名称已更改为 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK、但下载的安装程序的名称似乎没有更改。 仍然是"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98.exe"。

    安装最新的 SDK 时、name/install-to-location 仍为"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_00_98"。

    您是打算在未来版本中更改路径名称、还是要保留"simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk..." 姓名?

    非常感谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有意更改 SDK 安装程序下载中的任何内容、以避免客户中断。

    因此、除了下载 SDK 的 URL 之外、不应该对您进行任何更改(SDK 版本号除外)。