This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651R3SIPA-音频流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1225245/cc2651r3sipa-cc2651r3sipa--audio-streaming

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3CC2564C

尊敬的支持部门:

e2e.ti.com/.../cc2651r3sipa-cc2651r3sipat0mour---audio-streaming

与该主题相关的 是、我们提到 CC2651R3支持音频流、我们可以通过 迁移   可用的 SimpleLink 音频插件来对此进行评估。

- 它是否支持 A2DP 或 HFP 配置文件?我认为大多数目前可用的 bt 耳机都使用哪个配置文件?

-提供的 SDK 是否支持编解码器?

使用此控制器用于音乐播放器应用的任何参考/参考线  

非常感谢您提前提供的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A2DP 和 HFP 是低功耗蓝牙器件不支持的蓝牙类配置文件。

    支持 Opus、mSBC 和 ADPCM 编解码器。 TI 可以支持 AAC 等其他编解码器、但不提供此类编解码器。

    您可以参阅您提到的音频插件和 https://www.ti.com/tool/CC3200AUDBOOST

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我知道可能无法选择 CC2651用于目标应用。

    您能否建议设计一个支持经典配置文件且能够支持市场上现有 BT 耳机的基于 BT 的媒体播放器的理想选择?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议为您的应用使用 CC2564C。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 非常感谢。