This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何从扫描结果中获取每个器件的通道频率?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1221233/cc2652p-how-to-get-the-channel-frequency-of-each-device-from-the-scanning-result

器件型号:CC2652P

您好!  

我们将使用 CC2652P 并运行应用程序"ble5_host_test"。

我们正在进行间隙扫描、我们希望在扫描结果中获取每个器件的通道频率。

有可能实施吗? 如果需要、如何获得每个器件的通道频率?

此致、

ROTE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    这里是一份文档、展示如何获取独立器件的广播通道(例如运行 simple_central) https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/gap-cc13xx_cc26xx.html#obtain-advertising-channel-from-advertising-report

    我想您首先可以查看一下、看看您是否可以根据您的系统调整这种可能性。

    我将请专家提供更多见解。 但是、他可能无法在下周中之前与您再次见面。

    请随时与我们保持联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能更新一下这个吗? 您是否成功地使用 Clement 线索实现了您的功能?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉稍后回复。 我 在观测器配置中找不到广播通道选项。

    实际上、我们使用应用程序 'host_test'并通过 hci 命令对其进行控制。 不是 应用程序"simple_central"。

    如果可能、您能否告诉我们如何在应用程序"host_test"中实现它?

    谢谢。

    ROTE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 host_test 示例、您应该在中找到广播通道参数 HostTestApp_processBLEEvent () 功能、

    运行 HCI_BLE_SCAN_REQ_REPORT_EVENT 称为您可以使用 pkt->blechan 参数来获取所需的通道。

    希望这对您有所帮助、

    此致、