This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2651R3SIPA:扫描 BLE 器件名称

Guru**** 2585115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1225080/lp-cc2651r3sipa-scan-ble-device-names

器件型号:LP-CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2651R3SIPASysConfig

大家好!  

我将 CC2651R3SIPA 与 SDK Simplelink 6.40配合使用、我正尝试通过 BLE Simple Central 示例获取 BLE 耳机、BLE 耳机和移动设备的名称蓝牙地址、但遗憾的是、外围设备(可听耳、可听耳和移动设备) 地址本身未显示。

我可以看到其他蓝牙地址、但不能看到耳机和手机。 请提供如何根据要求修改示例的建议。

谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系、

    进行广播吗? 您是否能够在蓝牙扫描器应用程序中看到它们?

    您提到的外设似乎是私下宣传的、如果您在 SysConfig 上设置了正确的扫描参数、CC2651R3SIPA 芯片可以扫描所有类型的器件。

    让我们尝试一下:

    可使用 SDK 中包含的 BTool 应用以及最新的 iOS/Android 应用来测试和演示这些功能。  以下是这些应用程序:

    TI SimpleLink Connect 移动应用程序

    下载并扫描您的环境、如果您看不到所需的外设、则无法连接到这些外设。

    此致、