This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:计时器功耗问题。

Guru**** 2928620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1218521/cc2640r2l-timer-power-consumption-issues

器件型号:CC2640R2L

大家好、

以下是客户的请求:

当客户进行广播数据包缩减测试时、发现计时器的功耗很高、这影响了他的实验结果。

上图是没有任何定时器事件处理的波形、定时器的工作时间接近3ms、电流达到大约4mA。

SDK 为 simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08、该示例由 C:\ti\simplelink_cc2640r2_sdk_4_30_00_08\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL_ble5stack\simple_peripheral 进行修改。

您能帮助检查这一点吗?

谢谢。此致、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您能否确保他们在示波器上使用了正确的测量方法。

    您可以查看下面的应用手册了解详细信息:第§6节。

    https://www.ti.com/lit/an/swra478/swra478.pdf

    示波器屏幕截图是否与低功耗蓝牙广播事件相对应?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好!

    以下是客户的进一步回复:

    测试中使用的仪器客户是一个电流分析仪、测试方法是对的、他拍摄的示波器与不进行任何处理的定时器事件波形相对应。

    您是否可以测试客户发送的代码、计时器用于切换广播?

    e2e.ti.com/.../TestDemo.rar

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    他们是在 LaunchPad 还是在定制电路板上运行此代码? 他们能否向我们展示他们如何将测试设备连接到 DUT 的示意图或照片?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    以下是客户的进一步回复:

    LaunchPad 和定制电路板上的  结果都类似。

    下面是 连接图:

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我很惊讶看到提供的图表。 电流分析器应串联在直流电源与 Launchpad 的 VCC 引脚之间。 类似于下面所示内容的内容:

    在您的回复所示的图表中、我不会期望获得准确的测量值、因为没有从电流分析器返回的返回路径、并且电流会在进入分析器和 LaunchPad 之间分流。  

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    以下是客户的另一个原始回复:

    有什么区别、回到主题、我的问题是计时器的电流和持续时间导致的高功耗、为什么最后变成了如何测量电流?

    我只需在电流源和被测器件之间串化电流分析仪、测试结果也会显示相应的屏幕截图。

    我还发送了我用来测试的代码,你可以用这个代码进行测试,以你认为正确的方式进行测试,至少你应该给我一个结论,而不是测试方法的问题。

    e2e.ti.com/.../3326.TestDemo.rar

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我懂了。 明天我会尝试在我身边进行测量。 我会向您提供我可能找到的任何结果的最新信息。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan B ö,

    此 帖子是否有任何更新?

    谢谢。此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我对在此延迟表示歉意。 目前没有更新。 我将在下周早些时候与团队一起对此进行测试。 给您带来不便、我们深表歉意。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们仍在努力寻找时间来检验这一点,我再次对延误表示歉意。 我的确找到了时间来查看代码、并且看到大量的定时器都设置为执行一些工作。 所有这些计时器是否同时运行? 如果是、那么当我们只使用一个计时器时会发生什么情况? 如果没有、那么您可以指定这些计时器中的哪些正在运行吗?

    此致、

    1月