This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:在长时间待机期间是否需要进行 RCOSC 校准?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1223155/cc2640r2f-is-rcosc-calibration-required-during-long-standby-periods

器件型号:CC2640R2F

您好!

根据 Simplelink SDK (链接)的说明、我将 CC2640R2F 器件配置为利用 LF RCOSC (即"无晶振模式")。   正如预期的那样,设备每~1s 从 STANDBY 状态唤醒一次(由于注射式 CalibrationClock),并且 调用 rcosc_emulutCalibrationPostNotify ()函数。

但是、 器件只需要每隔几个小时"唤醒"并建立一次连接-也就是说、除了这种瞬时唤醒之外、不需要任何射频通信(TX 或 RX)。

根据 SWRA499C、器件必须每1s 唤醒一次、以确保睡眠 时钟精度。  但是、我不确定这是否特定于始终"侦听"连接的设备。  如果我在设备处于"睡眠"状态时禁用注射校准时钟、并且仅 在设备 处于唤醒状态以进行定期连接时执行 RCOSC 校准... 这有望保持所需的精度吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    感谢您与我们联系。 在连接之间、您是否在器件上进行任何其他处理? 如果不是、那么是否可以关断器件、而不是在长时间不活动期间使其保持待机状态? 这比在待机模式下节省的功耗更多。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan!

    感谢您的建议。  设备有时可能会退出待机模式以执行处理... 不过、在任一种情况下、它目前 在两次传输之间都使用了一些数据保留。

     从 SHUTDOWN 模式唤醒与从待机模式唤醒是否会影响 RCOSC 校准?  我假设 RCOSC 在关断模式下不会每~1s "重新校准";但是、它能够在唤醒后进行校准并提供所需的精度。   如果我在不活动期间禁用 RCOSC 校准并在唤醒后恢复定期校准、那么在待机模式下也是如此吗?

    再次感谢!

    -Kenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    当器件处于 SHUTDOWN 模式时、将不会进行处理(包括 RCOSC 校准)、并且器件将保持 SHUTDOWN 模式、直到由外部中断唤醒。 pinShutdown 示例显示了如何实现该功能。

    我个人没有尝试在运行时禁用和启用 RCOSC 校准、但这是可能的。 您可能需要在 rcosc_calibration.c 文件中进行一些修改、以禁用控制校准唤醒的时钟。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jan!

    在这种情况下、从待机(和关断)唤醒后可以快速恢复 RCOSC 校准精度、因此我可以尝试相应地配置唤醒时钟。  

    再次感谢、

    -Kenton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenton:

    听起来不错! 如果您遇到任何问题或有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、

    1月