您好!
根据 Simplelink SDK (链接)的说明、我将 CC2640R2F 器件配置为利用 LF RCOSC (即"无晶振模式")。 正如预期的那样,设备每~1s 从 STANDBY 状态唤醒一次(由于注射式 CalibrationClock),并且 调用 rcosc_emulutCalibrationPostNotify ()函数。
但是、 器件只需要每隔几个小时"唤醒"并建立一次连接-也就是说、除了这种瞬时唤醒之外、不需要任何射频通信(TX 或 RX)。
根据 SWRA499C、器件必须每1s 唤醒一次、以确保睡眠 时钟精度。 但是、我不确定这是否特定于始终"侦听"连接的设备。 如果我在设备处于"睡眠"状态时禁用注射校准时钟、并且仅 在设备 处于唤醒状态以进行定期连接时执行 RCOSC 校准... 这有望保持所需的精度吗?
谢谢!