This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:更改了 CC2650的 DIO 分配以连接到 MRDY 和 SRDY

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1221390/cc2650moda-dio-assignment-change-of-cc2650-to-connect-to-mrdy-and-srdy

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件:CC2650

我的客户正在 使用 CC265的固件评估 EVM、并 计划将  CC2650MODAMOHR 用于大规模生产。

他们想 按如下方式更改 DIO 分配、以连接到 MRDY 和 SRDY。

MRDY:DIO9.

SRDY:DIO11.

这是不 是可以接受的?

如果可以接受、他们希望了解如何修改当前固件。、  

此致

T. Sakuma.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tohru:

    客户可以针对其 SRDY/MRDY 功能选择任何未使用的 DIO。  他们可以通过从 board_cc2650*.h 文件中更改 Board_SRDY 和 Board_MRDY 定义来完成这一任务。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我能够通过您所回答的方法更改 MRDY 和 SRDY 的分配。

    非常感谢。
    广志