This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:如何关闭 CC2652P 功率放大器?

Guru**** 2549060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, SYSCONFIG, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1220086/cc2652p-how-to-turn-off-cc2652p-power-amplifier

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigCC1354P10

您好、E2E 专家!

你好。

我正在使用 CC2652P、但我的应用不需要功率放大器。 我曾尝试在 SysConfig 中关闭功率放大器、但这样做时看到构建错误。 我见过与此相关的 e2e 线程、但未找到适合我的权变措施。  

此致、

CSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    您能否查看 Rogelio 在这里的评论是否 可以提供帮助?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clement、

    你好。

    看起来 Rogelio 的一些回答被删除了、具体来说是在 POST 的中间、代码行之前的图像。 您知道我应该在这里更改哪一行吗? 这是 Rogelio 提到的 ble_user_config.c 文件的屏幕截图。

    另外、我们想知道此权变措施是否有助于降低能耗。 或者只是修复构建错误吗?  

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能的权变措施是将第424行更改为如下。

    #if defined (EM_CC1354P10_1_LP)||(RF_BLE_TX_POWER_TABLE_SIZE == TXPOWERTABLE_2400_PA5_SIZE)

    我将询问无线电团队这是否确实有助于降低功耗。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogelio:

    你好。

    我想、我可能需要提出一个更一般的问题、以了解如何降低 CC2652P 芯片上的 BLE 电流消耗。 当我在芯片上运行一个非蓝牙示例时、它使用的电流少于1mA;当我运行一个蓝牙示例(project_zero、simple_peripheral 等)时、它使用的电流超过10mA。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在运行 BLE 示例时、这很有意义、尤其是在使用更高功率的情况下、功耗会增加

    https://software-dl.ti.com/secure/software/lprf/CC2340RX-PREVIEW/SWRS272_CC2340R5_FCS_2023-02-07.pdf

    如果您转到第8.10节"功耗"、您可以看到通过 BLE 接收或发送的预期功耗。

    我还建议您查看功率计算器 https://www.ti.com/tool/BT-POWER-CALC

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1013062/cc2652r-optimizing-power-consumption-in-ble

    Jan 在此处提供了一个更具体如何优化功耗的主题。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想跟进。

    目前解决此问题的正确方法是将 rfRegOverrideTxStdTblptr 和 rfRegOverrideTx20TblPtr 设置 为空。  

    我将取代第405和406行如下。

    #if RF_BLE_TX_POWER_TABLE_SIZE == TXPOWERTABLE_2400_PA5_SIZE //这表示已禁用高 PA

       rfRegOverrideTxStdTblptr= NULL;//将指针设置为 NULL…。

       rfRegOverrideTx20TblPtr= NULL;  

    #endif

    此致、

    Rogelio