This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:Energy Trace 窗口不能'打开。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1221825/cc2652r7-energy-trace-window-doesn-t-open

器件型号:CC2652R7
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

点击"继续"后、将不会打开任何 Energytrace 窗口。 此外、当我尝试访问 energy trace 选项时、没有其他调试会话处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garvit、您好、

    您正在使用哪个版本的 CCS、是否尝试在调试器模式下访问 EnergyTrace、之前是否成功打开了 EnergyTrace、以及是否可以尝试重新安装 CCS?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="560696" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1221825/cc2652r7-energy-trace-window-doesn-t-open 单击"继续后、将不会打开能量跟踪窗口。 此外、当我尝试访问能量跟踪选项时、没有其他调试会话处于活动状态。

    请参阅此相关主题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1221225/cannot-launch-energytrace-in-ccs12

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    Energytrace 成功打开几次、但之后却不再打开。 我的 CCS 版本是12.2.0、即使在重新安装后它已经工作了几次、但随后它又停止打开。

    谢谢。

    加尔维特