This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:无法传递编译

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1217556/cc2640r2f-cannot-pass-compilation

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigCC2640

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为我提供项目资源管理器中包含的内容的屏幕截图。

    您是否向空项目添加了一些代码? 或者甚至原始工程也无法构建?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    我会告诉大家我做过的一些工作。

    1.使用 SysConfig 生成板级配置文件并添加定制硬件代码、可以实现"empty"项目完美运行。

    2.我 希望通过智能手机控制自定义硬件、但 SysConfig 不支持 BLE 配置、我生成"simple_periphera"工程并根据自定义硬件进行修改:"board.h "、"CC2640R2_LAUNCHXL.c"、"CC2640R2_LAUNCHXL.h"。"simple_periphera"工程未正常工作。

    为了验证修改后的板级配置文件是否正确、我将修改后的"board.h"、"CC2640R2_LAUNCHXL.c"、"CC2640R2_LAUNCHXL.h"替换成了"CC2640R2_LAUNCHXL.h"。 将"empty"中的"board.h"和"board.h"替换为 project.it 无法通过编译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "empty"项目代码

    e2e.ti.com/.../4214.empty_5F00_CC2640R2_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、空项目不支持 BLE。

    如果要连接智能手机、则必须使用 simple peripheral 项目。 此项目上的错误与空项目上的错误是否相同?

    我查看了您的代码、您的 TRNGCC26XX_HWAttrs 结构的某些参数在 TRNGCC26XX.h 文件中不存在、而且您的 TRNGCC26XX_Config 结构在同一个文件中未定义。 自您第一次尝试空项目以来,您是否更改了此文件?

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好

    1."简单外设" 可以完成编译。

    2.我从未修改过  "TRNGCC26XX.h"。

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明一下简单外设示例中"工作不正常"的含义。

    当空项目首次正常工作时、您是否添加了自定义文件?

    您需要在您的文件 CC2640R2_LAUNCHXL.c (见下文)中添加正确的 include。

    /*
     *===================================  TRNG BEGIN===========================================
     */
    //#include //在这里您需要添加#include
    #include

    /* TRNG 对象*/
    TRNGCC26XX_Object trngCC26XX 对象[CC2640R2_LAUNCHXL_TRNGCOUNT ];

    /* TRNG 配置结构、说明要使用的引脚*/
    CONST TRNGCC26XX_HWAttrs TRNGCC26XHWAttrs [CC2640R2_LAUNCHXL_TRNGCOUNT ={
       {
           .powerMngrId   = PowerCC26XX_Periph_TRNG、
       }
    };

    /* TRNG 配置结构*/
    CONST TRNGCC26XX_Config TRNGCC26XX_CONFIG[]={
       {
            .object =&trngCC26XXObjects[0],
            .hwAttrs =&TRNGCC26XHWAttrs[0]
       }、
       {NULL、NULL}
    };

    ===================================================

    此外、结构也是如此 TRNGCC26XX_HWAttrs trngCC26X2HWAttrs 因为您没有正确的参数、需要进行初始化

    这三个参数

    .intPriority      =~0、
    .swiPriority      = 0、
    .samplesPerCycle  = 240000、

    而不是

    .powerMngrId   = PowerCC26XX_Periph_TRNG、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好

    这是"简单外设" 代码。

    e2e.ti.com/.../2816.simple_5F00_peripheral.zip

    1."简单外设"的问题 如下:

    我想运行单步调试。

    但是、当达到此处的执行时、某些代码未被执行

    接下来、将无法执行 步越。

    代码将跳转至函数内部

    2. 第一次空项目正常工作时,我添加了 自定义文件,但板级配置文件 是由 SysConfig 生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纪尧姆、您好

    "TRNG" 模块是否用于 "empty"  项目、我能否将其删除?  

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个小小的推文。 我喜欢有关 TI 的一切:器件、培训、开发指南、工程师服务 应用程序、但 MCU 开发环境除外。
    我不想浪费任何人的时间来这个论坛询问关于即使是最简单的 GPIO 配置的问题、如果有文档或工具帮助初学者了解这些基础知识、那会很好! 就像 ST CUBEMX 一样、CC2640当然可能是过时的产品、TI 不想再花精力进行维护了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我考虑了您有关 CC2640的反馈、我就此展开了讨论。

    关于 simple peripheral project:

    该错误仅在调试模式下出现、或者在您刷写时代码未运行?

    在调试模式下、由于 delay 函数、它可能会影响工作过程(调试中的时间不一定与实时延迟匹配)。

    您可以尝试在没有 delay()函数的情况下运行代码吗?

    关于空项目:

    空项目中使用 TRNG.h 文件。 如果您将其删除、该项目将无法正常工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     纪尧姆、您好

    以下"empty"项目代码可在我的定制硬件上完美地工作。该板级配置文件由 SysConfig 生成。 通过修改板级配置文件、它也会在 LAUNCHXL-CC2640上运行。

    e2e.ti.com/.../3731.empty_5F00_CC2640R2_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

    开发板文件中没有"TRNG"代码,但项目代码可以运行。它也使用  delay ()函数。

    我使用逻辑分析仪观察"简单外设"工程的 SPI 总线、代码执行不正确、但我无法找到错误的地方、因为我在调试期间无法在许多位置设置断点。

    我想知道为什么我不能 单步执行和设置断点?

    4、我想问题可能来自哪里、 "empty"和 "simple peripheral"  的区别在于、"empty"板级配置文件由 SysConfig 生成、必须正确、而"simple peripheral"板级配置文件由我修改、无法确认其正确性。

    而 "清空"只有一个主线   程正在运行,"简单外设"是几个正在运行的线程。它们会影响我线程的执行吗?

    我期待收到您的来信,谢谢!

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于调试问题、由于时序和优化、断点并不总是很容易设置:我建议您查看 SDK 的调试指南:  docs>ble5stack>ble_user_guide>ble5stack-debuging ,关于断点的部分。  

    你也可以使用 UART 在串行终端上打印它、这对于调试非常有用:或者只使用 GPIO 来了解代码的特定部分 是否已运行。

    您是否尝试通过 SysConfig 在 simple peripheral 示例中生成电路板?

    有些任务可能具有比其他任务更高的优先级、请确保 BLEstack 始终具有更高的优先级。

    您能否确保所有任务都正常运行? (您可以在调试模式期间使用 CCS 上的 ROV 工具来执行此操作)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我曾尝试 在简单外设示例上使用 SysConfig 生成的板级配置文件。

    步骤如下:

    新建一个简单的外设项目

    2.复制启动 文件夹中的 board.c 和 board.h

    3.在  board.c.中添加"Crypto"的代码

    但我不知道如何为"TRNG"添加正确的代码。

    无论我如何更改它,编译将是错误的

    以下是修改后的项目文件:

    e2e.ti.com/.../7510.empty_5F00_CC2640R2_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于延迟的答案、很抱歉、我目前正在调试您的代码。

    我无法重现您的问题、正如我在之前的回复中提到的、由于 TRNG 中包含的实现错误、代码无法通过编译。 我会与合适的专家联系、就这一问题为您提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否成功地对您项目的 CC2640R2_LAUNCHXL.c 进行了修改、以适应 SDK 的空项目的 CC2640R2_LAUNCHXL.c?

    尤其是在 TRNG 部分?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guillaume

     问题仍然存在、在我处理其他任务时、令人沮丧的是、还遇到了非常基本的问题、我正在等待你们的回复。 (您可以阅读我的其他帖子)


    如今的大部分工作都是解决开发工具问题、而不是自己的应用、在 TI 工程师的帮助下、初学者无法独自解决这些问题。

    您能提供一些关于如何解决您当前遇到的问题的建议吗?

    此致、

    TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的反馈考虑在内、确保为您将遇到的每个问题打开一个新的话题。

    关于此线程上提到的内容、我将建议您使用我修改过的这个 empty.c (在下方下载)项目重试、以便使用您的功能传递编译。

    e2e.ti.com/.../8883.empty_5F00_CC2640R2_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,纪尧姆

    非常感谢您的回复、很抱歉占用了您的工作时间。

    我编译了您提供的代码、它们可以成功运行。

    我正在阅读文档的 TRNG 部分、稍后会跟您跟进。

    我正在尝试将板级配置文件移植到"简单外设"项目。

    此致、

    TDY