This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:有关器件功能(无线固件更新)的一些问题

Guru**** 2938580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1221440/cc2564c-a-few-questions-about-what-the-device-is-capable-of-firmware-updates-over-air

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC3301

大家好、

我还在展示具有蓝牙功能的 CC2564C 蓝牙模块。  我们可能想要追求的一个应用是通过蓝牙对我们的充电器进行固件更新。  

  • 这是正确的器件吗?
  • 此器件是否可以实现此类应用?
  • 如果是这样、为了获得尽可能快的更新速率、我们是使用 BR、EDR 还是 LE?
  • 固件更新的最快更新速率是多少?  4Mbps、基于 UART?
  • 您建议以这种方式更新什么引导加载程序?

谢谢。

雅各

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、

    该设备确实具有蓝牙功能。 但是、我也建议您查看我们较新的 CC3301器件、它具有 BLE 2M PHY。

    我看不出这不适合应用的原因、除非某些系统级要求无法满足。 EDR 仍可提供最快的理论数据速率、但使用 CC3301器件时、您还可获得 Wi-Fi 功能、最终会为您提供最快的速度。 对于实际的更新速率而言、很难判断、因为有很多因素会影响器件(例如、甚至是具有不同有效负载大小的数据包格式)。 但我可以说、瓶颈不是 UART 通信。 我 在网上发现这篇文章,深入这方面的更多细节,我希望它将是一个有价值的阅读。

    我不确定在询问推荐的引导加载程序时所指的是什么。 在任何情况下、这可能是由主机(获取更新的目标系统)决定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦!

    还有一个问题。  关于引导加载程序的类型、我们认为、如果我们要通过蓝牙对我们的系统进行固件更新、则必须通过某种形式的 UART 将来自蓝牙器件的数据移植到微控制器中、对吗?  然后、我们需要一个关联的引导加载程序来处理来自此 UART 的更新。  我的回答是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jacob、

    因此、您的选择是正确的、但我认为这里存在一些困惑。 因此、数据将从 BT 控制器通过 UART 接口传入、但处理数据的方式仍由主机器件决定。 它可能会存储在某个闪存中、主机控制器将需要从新的 FW 映像进行引导-此过程需要引导加载程序、是的-但这与我们的器件无关。 最重要的是、从技术上讲、他们可以通过任何接口而不仅仅是 UART 从闪存中提取该 FW。

    如果这会清除它、请告诉我。 我是一名硬件专家、因此我只能传递这方面的高级信息、如果需要、我可以请我们的一位软件专家。