This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:刷写错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1222647/cc2650-error-flashing

器件型号:CC2650

我正在使用 SmartRF06评估板(德州仪器(TI)的 XDS 100v3 USB 调试探针)。

有一段时间以来、我一直在对定制板(包含 cc2650)使用相同的配置、但存在一些零星的错误(通常是自身附近的电缆断裂)。 但是今天、相同的配置开始产生另一组问题、我将在这里复制。

Cortex_M3_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)
Cortex_M3_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)
Cortex_M3_0:JTAG 通信错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.11.0.00128)

我尝试了几乎所有的功能:  

  • 测试配置始终会成功
  • 我尝试了不同的定制电路板、将开发板与定制电路板之间的电缆缠绕在一起、并在 targetConfig 中降低频率(从10.o0MHz 降至7.14MHz)

在最新运行(使用不同(新)电缆)中、错误代码不同:

IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-621 @ 0x0) DTS 寄存器值读取失败、原因未知。 (仿真软件包9.11.0.00128)

我仍然无法刷写器件、我的结论是 SmartRF06评估板可能已损坏(我不知道如何操作)。

我们非常感谢任何可以帮助我解决问题的建议。