This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:从 CC2642R3F 迁移到 CC2651R3SIPA

Guru**** 2545140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1221909/cc2651r3sipa-migration-from-cc2642r1f-to-cc2651r3sipa

器件型号:CC2651R3SIPA

大家好!

我正在尝试将中央双向音频示  例从与 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_30_00_03兼容的 simplelink_audio_plugin_3_30_00_06迁移到与示例 simplelink_cc13x_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13兼容的 SDK simple_central、前提是借助此参考(cc13x2x1或从 cc13x2x3迁移到 cc13x2x1或 cc13x2x3)。

但不幸的是、我无法做到、并出现屏幕截图中所示的许多错误。

帮助我成功迁移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您能否提供启动迁移所遵循的步骤? 您是否已经在6.40 SDK 中开始使用某个项目并将应用代码移到其他位置?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    我将旧示例中的所有文件(AudioHAL、AudioStream、Application、iCallBLE、profiles 等)复制 到新示例(Simple central)、并且我遵循文档 cc13x2x1或 cc26x2x1到 cc13x1x3或 cc26x1x3软件迁移、并验证了所有标志、预定义 等 如果是我错了,那么请告诉我应该怎么做。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议利用用户指南 https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x-guide/migration-cc13xx_cc26xx.html 中提供的迁移指南

    除此之外、您似乎必须确保将 PIN 驱动程序迁移到 GPIO 驱动程序。 此外、您似乎还没有包含音频插件中应提供的编解码器源代码(请参阅 opus 和 SBC 的未解析符号)。

    请告知我们您的进度。

    此致、