This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:认证流程

Guru**** 2566985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2640R2F, CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1221145/cc2651r3sipa-certification-process

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F、CC2652RB、

您好!

我们有一个使用 CC2640R2F 的产品。  我们需要改用具有更大闪存的器件型号、这样可能会简化国际认证流程(FCC、ISED、ETSI RED)。

该产品目前仅通过欧洲 ETSI RED 认证。

若要获得更大的闪存、就没有问题:

  • CC2642R1F
  • CC2652RB

为了获得更大的闪存并同时简化认证流程、或许值得对以下内容进行评估:

CC2651R3SIPA.

 

几个问题。

  1.  由于 CC2651R3SIPA 是一款预认证模块、包含内部的所有射频元件(无线电+平衡-非平衡变压器+天线)、您能否确认是否可以跳过无线电认证? 我们需要对产品 FCC、ISED 和 ETSI RED 进行 CE 认证。 期望是您可以跳过所有无线电测试、仅对电路板的其他部分进行这些标准的认证。
  2. TI 是否已经针对我们当前的 CC2640R2F (或 CC2642R1F/ CC2652RB)进行了任何可帮助我们简化认证流程的认证? (必须考虑到平衡-非平衡变压器和天线都是 Johanson Technology 的外部元件)

此致、

Carloalberto Torghele.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carloalberto:

    第1个问题的 CC2651R3SIPA 是为 OEM 集成商设计的。 您必须遵循使用认证模块的指南。   如需更多信息、请参阅 www.ti.com/.../swra748.pdf。 如果您希望简化合规性流程、这绝对是理想之选。

    对于问题2、没有一个作为独立组件、我们所做的任何测试都不会降低您的合规性测试要求。 从 IC 到天线的整个系统设计符合这些测试的要求。 仅一个组件本身不会给出通过/失败指示。  

    谢谢。

    杰克