This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIBLUETOOTHSTACK-SDK:在 cc2340 R5 Cortex_M0P 中:GEL:无法加载文件

Guru**** 1172850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1219585/tibluetoothstack-sdk-in-a-cc2340-r5-cortex_m0p-gel-could-not-load-file

器件型号:TIBLUETOOTHSTACK-SDK
主题中讨论的其他器件:CC2340R5UNIFLASH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    您能否指定您正在使用的硬件、SDK 版本、CCS 版本和您正在使用的示例的名称?

    还请提供有关您正在尝试进行的操作以及已经探索过的调试方法的详细信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本:12.3.0.00005,SDK 版本: simplelink_cc23xx_sdk_6_40_00_21_eng ,CC2340R5, ble5stack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 MSR 文件夹中提供的最新 SDK 重试。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该版本中、同样的问题也出现了 simplelink_cc23xx_sdk_6_41_00_21_eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否尝试过使用 Uniflash 刷写器件? 结果如何?

    您能否说明您要遵循的步骤?

    是否考虑过在其他器件上进行尝试?

    此致、