主题中讨论的其他器件: SysConfig、 CC1352R
大家好
我有 LPSTK-CC1352R、我想以433MHz 的速度运行 TI 15.4 stack 传感器项目、但 SysConfig 没有433MHz 选项、我该怎么做?

如果收到您的答复,我将不胜感激。
此致、
TDY
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我有 LPSTK-CC1352R、我想以433MHz 的速度运行 TI 15.4 stack 传感器项目、但 SysConfig 没有433MHz 选项、我该怎么做?

如果收到您的答复,我将不胜感激。
此致、
TDY
您好!
由于 LPSTK-CC1352的天线与433MHz 频谱不匹配、因此 SysConfig 中禁用了此功能。
我们强烈建议不要使用此频率的天线。
但是、要更改频率、可使用以下步骤:
1.) 从 SDK 加载 CC1352R 的收集器/传感器、然后按"Build"
2.) 加载 LP-CC1352P7-4的收集器/传感器示例并进行构建
3.) 复制文件 TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h 相应特性

4.) 将这些文件粘贴到您的示例中
5.) 打开 collector.syscfg 文件并避免 出现以下文件: TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h 在重建时、使用 Include in build 滑块被覆盖
6.) 重新构建 并刷写到 Launchpad 中
我已经使用 LP-CC1352P7-1对该过程进行了测试、但它也适用于 CC1352R1。
为了测试设置的物理行为、您可以使用 SmartRF Studio7。
您可以在此处配置天线 并测试发射和接收行为
此致、
Alex
你好、Alex
非常感谢您的帮助、但执行此步骤时出现问题。
5.) 打开 collector.syscfg 文件并避免 出现以下文件: TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h 在重建时、使用 Include in build 滑块被覆盖
无论我做什么,要么编译错误,要么文件: TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h 会被覆盖。
我是 TI 开发工具的新手、您能为这一步提供映射吗? 如能得到您的答复,我将不胜感激。
此致、
TDY
尊敬的 Werwer:
我当然会。
1.) 构建您的所有项目
2.) 转到具有芯片433MHz 设置的收集器、然后复制标记的文件:

3、)将这些文件粘贴到您想要更改的设计的项目文件夹中。 之后、它应该看起来像这样:

4.) 按"Build To"
4.) 打开该项目中的 collector.syscfg、然后点击<>(标记为红色)

5.) 现在、您的将是滑块。 使用它们可排除以下三个文件:TI_154STACK_CONFIG.h、ti_nRADIO_CONFIG.c 和 ti_nRADIO_CONFIG.h 屏幕应如下所示:

6.) 构建您的项目并将其闪存到您的电路板上。