This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:如何以433MHz 运行 TI 15.4 stack

Guru**** 2538560 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, SYSCONFIG, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1219477/lpstk-cc1352r-how-to-run-ti-15-4-stack-at-433mhz

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: SysConfigCC1352R

大家好

我有 LPSTK-CC1352R、我想以433MHz 的速度运行 TI 15.4 stack 传感器项目、但 SysConfig 没有433MHz 选项、我该怎么做?

如果收到您的答复,我将不胜感激。

此致、

TDY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 LPSTK-CC1352的天线与433MHz 频谱不匹配、因此 SysConfig 中禁用了此功能。

    我们强烈建议不要使用此频率的天线。

    但是、要更改频率、可使用以下步骤:

    1.)  从 SDK 加载 CC1352R 的收集器/传感器、然后按"Build"

    2.) 加载 LP-CC1352P7-4的收集器/传感器示例并进行构建

    3.) 复制文件  TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h  相应特性

     

    4.) 将这些文件粘贴到您的示例中

    5.) 打开 collector.syscfg 文件并避免 出现以下文件:  TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h  在重建时、使用 Include in build 滑块被覆盖

    6.) 重新构建 并刷写到 Launchpad 中

    我已经使用 LP-CC1352P7-1对该过程进行了测试、但它也适用于 CC1352R1。

    为了测试设置的物理行为、您可以使用 SmartRF Studio7。

    您可以在此处配置天线 并测试发射和接收行为

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex  

    非常感谢您的帮助、但执行此步骤时出现问题。

    5.) 打开 collector.syscfg 文件并避免 出现以下文件:  TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h  在重建时、使用 Include in build 滑块被覆盖

    无论我做什么,要么编译错误,要么文件: TI_154STACK_CONFIG.h、ti_radio_config.c、ti_radio_config.h  会被覆盖。

    我是 TI 开发工具的新手、您能为这一步提供映射吗? 如能得到您的答复,我将不胜感激。

    此致、

    TDY

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Werwer:

    我当然会。

    1.) 构建您的所有项目

    2.)  转到具有芯片433MHz 设置的收集器、然后复制标记的文件:

    3、)将这些文件粘贴到您想要更改的设计的项目文件夹中。 之后、它应该看起来像这样:  

    4.) 按"Build To"  

    4.)  打开该项目中的 collector.syscfg、然后点击<>(标记为红色)  

    5.) 现在、您的将是滑块。 使用它们可排除以下三个文件:TI_154STACK_CONFIG.h、ti_nRADIO_CONFIG.c 和 ti_nRADIO_CONFIG.h 屏幕应如下所示:

    6.) 构建您的项目并将其闪存到您的电路板上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alex  

    非常感谢您的帮助、我的代码运行得非常愉快!

    此致、

    Alex