This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:确认 BLE4.x 至5.1最终产品的 QDID 正确

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1219900/cc2650-confirmation-of-correct-qdid-for-ble4-x-to-5-1-end-products

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

我们正在基于 TI 的 CC2650 低功耗蓝牙无线 MCU 开发 BLE 无线电模块。 我们的无线电模块(可能是蓝牙终端产品)基于 TI 的 CC2650 低功耗蓝牙无线 MCU 参考设计、严格遵循平衡-非平衡变压器和低通滤波器电路拓扑和布局的相关指南、并使用了具有匹配网络的模块上芯片天线(峰值0.5dBi)。 一些射频无源器件的值已更改、以优化特定布局的性能。 MCU 运行 TI 的 BLE 软件堆栈 v2.2、对于该版本(根据 TI 应用手册 SWRA601i)、TI 为其提供了合格设计列表(QDL    )以及相应的预认证 、经过测试的组件合格标识(QDID)、因此无需额外进行 BLE 软件堆栈测试。 此外、TI 可提供相关的 合格 最终产品清单(EPL)及相应的 RF-PHY 组件 QDID 来实现参考设计、对于严格遵循参考设计指南的设计、可以参考此参考设计。 请参阅下表、其中详细列出了相关商品信息。

 

QDID 类型

RF-PHY  

最终产品清单  

BT 核心规范

v5.1  

v5.1  

声明 ID

D057186

D058218

TCRL 版本

TCRL 20211.

TCRL 20211.

合格评估日期

2021-10-08

2021-12-15.

QDID 的详细信息

176642.

180401.

核心规范特性

编码 PHY、LE 1M PHY、LE 2M PHY  

V4.2:隐私、1.2、安全连接、DLE  

包括

RF-PHY 组件清单  

属性协议、器件信息服务、GAP、GATT、互操作性测试规范、 L2CAP、LL、RF PHY、SMP  

适用于

所有 BLE-Stack 版本  

中央、外设- BLE-Stack 2.2.x (BLE-STACK-2-X 版本2.2.6和更高版本)  

您能否确认列出的 QDID 适用于可能采用 BLE 4.x 和高达5.1版本的最终产品、这样就不需要针对蓝牙 SIG 进行额外的堆栈或 RF-PHY 测试? 请注意、我们正在计划进行适当的监管测试(FCC/IC/等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该仅参考 D058218 (因为它与 D057186是冗余的)。

    您的蓝牙资格认证顾问(BQC)将评估是否需要附加测试。 有关更多详细信息、请参阅 www.ti.com/ble-qualification。

    此致、