This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:蓝牙发射电源异常

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1217481/cc2640r2l-bluetooth-transmit-power-abnormal

器件型号:CC2640R2L
主题中讨论的其他器件:CC2640、、 LAUNCHXL-CC2650

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

我想实施简单的蓝牙信标应用、并在测试期间发现传输功率异常。 在上星期一的测试中、我设置发送0dBm、但实际测试是3dBm。 经过一周的重新测量后、设置为发送0dBm、实际测试为0dBm。 每次您使用自己的应用程序和 SmartRF Studio 7工具进行验证时、行为都是一致的。 我的配置也是使用 SmartRF Studio 7生成的。 我缺少未配置的内容吗? 为什么相同的程序行为不同? 它会影响产品的稳定性吗?

这是一个蓝牙发送功能

这是射频 CMD 链接列表

这是 CMD 参数链接列表

以下是上周的测试结果

以下是本周的测试结果

在使用 SmartRF Studio 7进行的深入测试中、发现射频设计中 CC2640EM-CXS 和 LAUNCHXL CC2640的 txPower 配置不一致、实际发射强度也不一致。 我的实际产品是 CC2640R2L、我应该参考哪个值?

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    请客户提供其 rf_cmdBle5RadioSetup_Bt5le1madvnc_*参数。  因此、他们是否使用 Smart RF Studio 7观察到预期结果、而不是观察到他们的固件解决方案?  他们是否评估了定制电路板或 TI EVM、并尝试过在这两个选项之间比较结果?  从 Smart RF Studio 中的 CC2640EM-CXS 和 LAUNCHXL-CC2640R2F 设置可以看出、txPower 参数会因电路板设计而异。  客户应参考 SWRA640 并考虑将其设计提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以进一步审核。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的支持。

    这个 rf_cmdBle5RadioSetup_Bt5le1madvnc_*参数基于射频 Studio 7 CC2640

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不遵循 Smart RF Tools 7是如何导致选择 txPower 值的(对于 LAUNCHXL-CC2650、0x2558将是-3dBm)、我假设 pRegOverride*值作为 Smart RF Studio 7 v2.28的默认值。  我的其他问题尚未得到解答。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请查看原理图

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/145/EH100605B01_5F00_V01.07.PDF

    此致!

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将电路板设计提交到 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 以进行审查。  您可以发布新的 E2E 主题以获得硬件支持、同时该主题将重点放在软件资源上。

    此致、
    Ryan